This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:Simplis 仿真

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059847/ucc256403-simplis-simulation

器件型号:UCC256403

您好!

我尝试使用 SIMPLIS 中的 UCC256403来模拟 LLC 转换器、在瞬态模型中、它表示 HV 引脚、VCC 引脚、BLK 引脚、BW 引脚、RVCC 引脚、 HB 引脚和 HS 引脚在此模型中不仿真。 这是否意味着模型中没有这些引脚可供仿真、或者在不使用这些引脚的情况下构建了瞬态仿真? 我正在尝试构建一个具有12V 输入、6V 和4A 输出的电路。 到目前为止、使用设计计算器、我还无法成功模拟该模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jassimran、

    首先、对于如此低的额定功率、我建议使用反激式转换器。  

    我们提供的 LLC 简化仿真用于验证所有负载和输入电压电平下的 LLC 功率级增益、并验证控制电路。 如果我们包括实际控制器的所有其他功能、则会降低转换器仿真的速度。 这就是控制器的大多数功能未在提供的仿真中建模的原因。  

    因此、我建议根据您的要求修改现有的仿真值、而不访问未使用的引脚。

    此致

    曼尼甘塔 P