This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:当系统不需要常开电源时进行引脚设置

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059944/tps65218d0-pin-settings-when-the-system-does-not-require-an-always-on-power-supply

器件型号:TPS65218D0

您好!

我想问您、系统是否不需要始终开启的电源、如数据表的第6.1.2项所示。
图6.2中所示的以下引脚能否直接接地?
或者是否需要将每个引脚下拉至10kΩ Ω?
(目标引脚)
IN_BU、CC、SYS_BU、L5、FB5、 L6、FB6

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 对于使用 TPS65218D0而不需要常开电源(DCDC5和 DCDC6)的应用、电源路径的输入和输出可以简单地接地。 不需要10KOhm 电阻器。 请注意、PGOOD_BU 和 IN_NCC 保持悬空。   

    谢谢、

    Brenda