This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何更改密码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060135/bq27z561-how-to-change-the-password

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好,专家:

       我想知道如何更改 BQ27z561的密码。 我对规范中的描述不是很了解。 可以详细介绍一下吗?   谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    我尝试提供有关示例中每个步骤的更多详细信息。

    如前所述、我们将解封密钥更改为0x0123、0x4567、并将完全访问密钥更改为0x89AB、0xCDEF。

    在 BQStudio 的高级通信插件中、I2C 地址为 AA、起始寄存器为3E。 然后、我们可以开始使用所需的数据填充"要写入的字节"框。  

    1.我们首先需要输入  SecurityKeys()命令来更改 unseal 和完整访问密钥。 此命令为0x0035、在小端字节序中为 35 00

    2.此命令中的下一组字节是要将 unseal 键更改为的字节。 在我们的示例中、   小端字节序为0x0123、0x4567或23 01 67 45。

    3.然后,我们对完全访问密钥执行相同的操作,最后使用  AB 89 EF CD。 这是第一条命令的末尾,总共为 35 00 23 01 67 45 AB 89 EF CD

    然后、我们需要在第一条命令的4秒内写入第二条命令。 此命令现在从地址0x60而不是0x3E 开始。 对于该命令、当我们在第一个命令中添加所有字节的值时、最后得到0x3F5。 然后、我们需要对结果进行逐位反转、得出0x0C0A、在小端字节序中再次得到 0A 0C。

    请参阅这两条命令的附加图像、并记住在互相连接的4S 内发送它们。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我、

    杰克逊