This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:I2C 事务后、电池工作模式下的高电流消耗

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058946/bq25120a-high-current-draw-in-active-battery-mode-after-i2c-transaction

器件型号:BQ25120A

您好!

在有源电池模式下与 BQ25120A 进行任何 I2C 事务后、电池的电流消耗会急剧增加。  IC 的状态如下:

- VBAT 由电源供电(具有内置电流测量功能)

-未提供 VIN

- CD 引脚被驱动为高电平(电池有效模式)

-未连接 MR 引脚

- LSCTRL 引脚接地

当电路板首次上电(VBAT 打开)时、在进行任何 I2C 事务处理之前、通过 VBAT 的电流消耗测量值约为10至15uA。  此时、BQ 应处于"电池工作模式"和"默认模式"。  数据表规格8.5节中的典型值为6.8uA (最大值为12uA)。  这大致符合我们所看到的情况。

但是、一旦 MCU 与 BQ 执行任何 I2C 事务、通过 VBAT 的电流消耗将跳至大约400uA。  即使我们只是读取寄存器而不写入任何位、也会发生这种情况。  从"默认模式"转换到"主机模式"似乎会导致电流消耗增加。  如果我们将 BQ 单独保留50、而不执行任何其他 I2C 事务、则看门狗计时器 会过期、此时通过 VBAT 的电流消耗会降至大约10-15uA。

这种行为是预期行为、还是发生了某种错误?  与默认模式相比、在主机模式下消耗的电流应该高得多?

谢谢、

约西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jossiah、  

    您能否提供 BQ25120A 部分的原理图?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jossiah、

    这种行为是预期的。 当器件通过 I2C 主动通信时、我们会运行与 增加的电流消耗相关的时钟。 当/CD 引脚降低时、我们将仅在电池上转换回 HiZ 模式。 我通常建议在仅电池模式下进行 I2C 事务处理之前将/CD 引脚置为高电平、然后将/CD 引脚置为低电平。  

    /CD 引脚为高电平也将运行50s 看门狗、完成后、我们会将所有寄存器重置为默认状态。 降低的/CD 引脚将保留您之前使用的寄存器设置。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Gautham。  是否有任何计划使用此信息更新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jossiah、

    当然。 我们将在下一个数据表修订版中对此进行介绍。  

    此致、

    Gautham