This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:TLV751180330PDSQR 使能输入、未通电时

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060071/tlv751-tlv751180330pdsqr-enable-input-when-not-powered

器件型号:TLV751

从数据表中可以看出 、TLV751180330PDSQR 的使能信号(引脚3和引脚5)均为高电平有效。

我将使用微控制器的推挽输出驱动使能信号。

我想知道是否 从  TLV751180330PDSQR 上移除了输入电压(引脚9和引脚6),当微控制器仍在通电时,我是否仍能将使能信号驱动为高电平而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    是的、当 TLV751的输入电压为低电平时、使能端可驱动为高电平

    请注意、在我们的现代数据表中、如果有定序要求、则绝对最大值表将说明该引脚不能高于 Vin+0.3V。