This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:关于 BQ25895和 BQ25792

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059499/bq25895-about-bq25895-and-bq25792

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:、 BQ25792

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

关于 BQ25895:

1.当没有 Vbus 输入时、如果 Vbat 电压为3.0V、VSYS 的电压是多少?

2.当没有 Vbus 输入时、Vbat 小于 Vsys_ min、则无法对 Vbat 执行 ADC 采样(超出采样范围)。
如果我想知道在这种情况下 Vbat 的值、如何处理它?

BQ25895和 BQ25895M 之间的区别是什么?

关于 BQ25792:

1.当 Vbat 为4.2V 时、VSYS 的输出为4.4V、我的模块的工作电压范围为3.5-4.35V、如何处理?
还是有更好的方案(我的应用是:1节锂电池、充电电流<= 3A、放电电流<= 5a)?


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    请打开单独的主题以处理 BQ25895问题。

    对于 BQ25792、所需的电池电压充电调节是多少? 假设电压为4.2V、则可以选择降低此充电调节电压或将电压从4.4V 降至所需的工作电压。 请 将最小系统电压保持在3.5V 以上

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在手册中、VSYS 比 Vbat 高200mV。 充电电压为4.2V、VSYS 为4.4V、但我的模块为3.5-4.35V、该怎么办? 或者是否有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、您可以降低充电调节电压(在充电终止时降低 VSYS 电压)、也可以使用降压转换器或线性电路根据应用满足您的需求。 当输入被连接并且电池充满电时、情况就是如此。

    请注意、如果输入未连接、VSYS 将从 VBAT 获取电压、这意味着它将低于 VBAT。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。