This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:电源管理论坛

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060089/tpsm8a29-power-management-forum

器件型号:TPSM8A29

您好!

在数据表的 PCB 布局指南第1点下、TPSM8A29指出"将输入和输出电容器放置在 PCB 的顶部。 为了屏蔽和隔离有噪声的电力线中的小信号布线、请至少插入一个实心接地内部平面。"

但在评估板中、输出电容器放置在 PCB 的顶部和底部。 请建议遵循哪一个?

2.在第4点中、它再次指出"引脚8 (AGND 引脚)必须单点连接到实心 PGND 层。 如果适用、使用公共 AGND 过孔将跳闸和模式电阻器连接到内部接地层。 引脚14也是 AGND 引脚、并在内部连接到引脚8。 引脚8和14之间无需外部连接、但引脚8必须用作 AGND 连接"。

但在8.2典型应用部分中、根据原理图、引脚8和引脚14从外部连接到 AGND。  请建议更正哪一个?

此致、

Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CIN 和 Cout 电容器的首选放置位置是器件的同一侧、将 CIN 电容器放置在 VIN 和 PGND 引脚附近。   为了实现紧凑的设计、 可以在底部放置额外的 Cin 和 Cout 电容器。  

    2   、引脚8必须用作 AGND 连接。   引脚14在内部连接到引脚8。   引脚8和14之间无需外部连接。