This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:耦合电感器产生的 FB 信号

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP7451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059028/ucc2897a-fb-signal-derived-from-coupled-inductor

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP7451

大家好、

客户正在咨询我们的 UCC2897A 是否能够支持从如下所示的 MAX5974等次级耦合电感器获取 FB 信号? 如果没有、您可以在此处推荐其他合适的器件。 非常感谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我检查了 MAX5974A/MAX5974B 数据表。

    这些器件经过专门设计、可使用耦合电感器来获得 FB 信号。

    MAX5974A/B 在方框图中显示了 FB 引脚上的采样保持电路。

    下面是 MAX5974A 评估板的实际原理图。  请注意、FB 引脚 未"断开"。  它连接到原理图顶部的 R3/R11节点。

    然后、我仔细查看了我们的 UCC2897A 数据表。  它没有提到耦合电感器反馈、也没有在反馈引脚上显示 S/H 电路。  所有讨论都涉及光耦合器型反馈。

    因此、我 很 确定 UCC2897A 不能使用耦合电感器反馈。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的详细解释。   由于 UCC2897A 无法支持耦合电感器反馈方式,我们是否有类似的解决方案,如 MAX5974A? 非常感谢。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我已经向我的两位同事询问了可以在 FB 引脚上使用耦合电感器的 TI 器件。  我希望今天能有答案。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们无法复制该精确电路。  但是、它们是否会接受具有变压器绕组和辅助绕组的 UCC2897A、以便通过二极管/电容器(即初级侧调节)生成 FB 信号?  这将摆脱光耦合器。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否可以查看以下客户要求并为我们推荐合适的解决方案? 如果 TI 有现有的解决方案、那就更好了。 非常感谢。

    隔离式电源、1/16砖型
    输入电压:36-60V
    输出电压:12V
    输出电流:10A
    效率:92%或更高
    过压和过流保护

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    有5种使用 UCC2897A 且经过测试的参考设计符合或超过电气规格。  有1/8砖型设计(PMP7451.1)、但1/16砖型要求需要一些努力。  以下是所有5种设计的链接:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=36&vinmax=60&iout=10&vout=12&isolated=Isolated&intype=DC

    此致、

    Eric