This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:读取 srec 文件时出现问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059693/bq78350-r1-problem-reading-srec-file

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我正在使用 bq studio 更新 BQ78350-R1的固件并将其读回、编程工作正常、但在读取文件时无法正常工作、并且我无法从器件获得确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aymen、

    哪个版本的 bqStudio 显示了此症状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、版本1.3.101、但我认为问题是该模型位于带有微控制器的 PCB 中、在尝试读取 srec 文件时、MCU 会定期向 bq 模型发送帧。 在阅读 srec 之前停止 MCU 可以解决该问题。 谢谢你