This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:有关 COUT 故障影响的查询

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059966/lmr36510-inquiry-about-the-effect-of-cout-failure

器件型号:LMR36510

您好!

我的客户在以下条件下使用 LMR36510ADDAR。

 - VIN=48V/VOUT=5.1V/电感器=4.7uH / COUT=10uF/16V/1608/+-20%/X6S  

如果 COUT 的电容因 COUT 电容的温度上升到高于保证的工作温度而发生变化、

LMR36510 VOUT 电压电平或输出噪声中是否出现错误?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    如果应用于非常轻的负载、这应该是可以的、X6S 上限为105C、电容器值降低20%、 如果负载为1A、建议增大 Vout 电容器和 电感器值、因为在 CCM 模式下、小型电感器很容易触发电流限制。

    Elena