This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:BIAS 引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059921/lm62460-bias-pin

器件型号:LM62460

尊敬的团队:

我们将评估 LM62460作为 USB-PD 的 VBUS 电源。

由于输出电压从5V 变为20V、因此 BIAS 引脚无法连接到 VOUT。

是否存在将 BIAS 引脚短接至 GND 的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部 LDO 由 VIN 或 BIAS 引脚供电、因此该引脚接地正常。 最大 Vbias 为12V、不得超过该值。

    此致