This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:唤醒前的 RX 状态

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059756/bq79616-q1-state-of-rx-before-wake-up

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742

您好!

我们面临的问题是、在为 BMS 供电之前、由于 RX 的状态、唤醒 ping 无法正常工作。 更多详细信息:

我们使用 ISO7742F 将低电平作为默认状态。 当我们处于关断状态时、隔离器未通电。 因此、RX 引脚为低电平。 当我们打开 BMS 时、我们为隔离器供电、RX 引脚设置为高电平。 之后、执行1-0-1转换以唤醒 BQ。 这不能正常工作。 当我们使用默认值为高电平的 ISO7742和经过处理的电路时、RX 从一开始就处于高电平、唤醒工作正常。 问题是、RX 引脚必须高电平多长时间才能正确检测到后续唤醒 ping? 在数据表中、我找到了一个 Tuart (RXMIN)变量、但它没有值。 如果 RX 引脚处于低电平、它是否起作用? 或者 BQ 是否处于某种奇怪的状态? 在这种设置中、我们必须考虑什么?

希望您能回答这个问题。 谢谢你。

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否在第一个唤醒脉冲之后发送第二个唤醒脉冲? 如果之前通过 ping 命令将器件发送到关断状态、则必须发送两个命令。

    否则、请发送波形、以便我详细了解。 此外、测量 LDOIN/CVDD 以查看它们是否看起来正常。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    很好、这对我们有所帮助。 谢谢你。

    BR

    Christian