This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:交错 PFC 升压转换器电流感应设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059647/ucc28070-q1-interleaved-pfc-boost-converter-current-sense-design

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

我设计 的交错 PFC 升压转换器的额定功率为3.5kW。 由于 C.T 使电路过于笨重、PCB 设计也很困难、因此可以通过将 C.T 替换为电流感应电阻器来修改电流感应电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sithara、

    可以在  MOSFET 的源极和接地端之间使用感应电阻器替换 CT、但必须考虑 IxR 功率损耗及其 对系统效率的影响。  您可以考虑将较小的电阻器与高速运算放大  器配合使用、以提高感应电阻器信号的增益、从而降低这种影响。 请记住 CS 放大器的输入电压范围、并尽量利用该范围来降低 CS 信号的 SNR。  随附一个300W 设计示例: e2e.ti.com/.../6011.TIDA_2D00_0130A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    确保您使用的是 UCC28070计算器工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc114 、因为 Webench 设计人员在选择磁性元件时可能不是很准确。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    非常感谢您的快速 回复。 将尝试按照您的建议修改我的设计。

    此致、

    SitharaM