This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:直通操作:(VIN >V target)和(Vout >V target)?

Guru**** 2814515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059593/tps61022-pass-through-operation-vin-v-target-and-vout-v-target

器件型号:TPS61022

您好!

为了使器件进入直通操作、它是否要求满足以下两个条件? 或者、只需将 Vout 设定为目标的101%是必要的?

1.当输入电压高于设定的输出电压时,输出电压高于目标调节电压。

当输出电压为设定目标电压的101%时

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    当输入电压高于设置的输出电压输出电压高于目标调节电压时。

    -文豪