This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:反激式方程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059793/uc3843a-flyback-equations

器件型号:UC3843A

UC3843A 支持、

我们的客户正在隔离式直流/直流反激式设计中使用 UC3843A。  输出不稳定、在大约3至3.6V 的范围内振荡、而目标为3.3V。  尽管他们必须使用具有较低 CTR 的不同光耦合器、但他们非常密切地遵循 Webench 设计。  我不确定这是否会导致他们看到的振荡。  实际上、也可以在反馈引脚(FB)上看到振荡。

是否有人为此设备创建了电子表格工具?  数据表第8.2.2.2节中的公式相当复杂、存在一些误解的余地。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darren

    我们没有该部件的计算器工具。 从客户的现象来看、我认为补偿器环路设计可能存在问题。 您可以建议客户调整控制环路的参数。