This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:[BQ25895]有关更换产品/可能更换的问题、软件设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895, BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059017/bq25895-bq25895-inquiries-about-replacement-products-replacement-possible-software-setting

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25890H

大家好、TI 支持团队

我使用的是来自客户的 BQ25895RTWR 产品、但我们正在审查以下项目作为替代产品。

BQ25890RTWR

BQ25890HRTWR

BQ25895MRTWR

上述物品是否可用作现有物品的替代品?

如果可以使用、使用项目时、寄存器设置等是否会在软件中更改?

请尽快检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    这3个器件都与 BQ25895引脚兼容。 请考虑最接近 BQ25895的 BQ25895M。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ning

    感谢您的回复。

    对于寄存器设置部分、BQ25895M 是否与 BQ25895相同?

    BQ25890和 BQ25890H 的寄存器设置是否不同?

    请确认以上内容。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    1.不一样。 请参阅下面的差异。

    2.不一样。

    谢谢、

    宁。