This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:抑制功能运行

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059814/lmz34002-inhibit-function-operation

器件型号:LMZ34002

我正在设计一个电路、该电路要求稳压器在 FPGA 发出指令之前完全关闭。 我通过常闭固态 继电器控制抑制引脚、这样 INH 被拉至低电平、直到被命令"启用"。  根据数据表(第12.12节)、该表指出 INH 引脚具有内部上拉电流源、允许用户悬空 INH 引脚以启用器件。  

在运行仿真时、INH 引脚悬空时看起来根本不导通。 但是、当我将两个 UVLO 电阻器与 SSR 相加时、它会正常工作。

PSPICE 模型是否存在问题、或者无法将 INH 悬空以启用稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    PSPICE 模型可能存在一些问题。 让我确认并回复您。 希望在大约24小时内提供一些额外的评论。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我找到了评估板并快速检查了器件的运行情况。  

    以下是电路板的详细信息:

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu297/snvu297.pdf

    我移除了 INH 分压器和电平转换器、以保持 IHN 引脚悬空。

    当 INH 引脚悬空时、器件正常上电、提供负输出电压。 这与数据表一致。  

    实施模型的方式必须存在一些问题。  

    此致、  

    Denislav