Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76200、
您好!
我正在使用 BQ76930 (BQ78350和 BQ76200的7S 电池组)、并且我有多个器件读取错误的温度或不允许 POR。 断开电池和 TS 输入后、我会在热敏电阻输入端获得低电阻读数。 两个器件在 TS2上的测量值分别为75欧姆和150欧姆、而另一个器件在 TS1上的测量值为1K欧 姆(防止我的 POR 信号变为足以引导器件的高电平)。 我没有注意到具有不良 TS2输入的器件存在任何其他问题。 我不确定另一个器件、因为我无法将其复位。 热敏电阻与其余电池单元同时连接。 部件在某一点都能正常工作、所以我猜在连接电池时会出现一些上电问题。 所有电池连接和 TS 都位于同一个连接器上、因此所有器件都"同时"插入。 我的接地连接器上没有第一个配合/最后一个断开、因此我猜测可能违反了某些规范。 我有一个单独的连接、它具有我插入第二个的 V-和 V+(类似于评估模块)。 TS 引脚上唯一明显的问题似乎很奇怪。
我的原理图与参考设计非常相似。 除了一个连接到 VC5X 的4700pF 电容、没有任何东西连接到 TS2。 TS1使用分压器连接到 IO 引脚(以保持电压<3.6V)、并通过二极管进行隔离。
是否有任何可能导致我看到问题的特定问题?
谢谢、
Kevin