This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059827/bq77905-bq77905

器件型号:BQ77905

我正在使用安装了 BQ7790500版本的 bq77905 EV 电路板。 已运行测试以验证 OV 和 UV 准确度,我没有 UV 问题器件关闭2.614V。 但测试 OV 器件在4.160V 时关断、这不符合规格。 每个数据表具有+/-10mV 电压。 测试是在25°C 左右的室温下进行的。  是否有其他人对此设备的准确性有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我听说有些用户在输入电源不稳定的情况下无法在其他保护器件上测试 OV 精度。 我们的验证团队使用 Kronhite 电源进行特性描述。 您可以尝试不同的电源吗?

    此致、

    Matt