This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43340-Q1:[TPS43340QPHPRQ1]替代查询

Guru**** 1090800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059494/tps43340-q1-tps43340qphprq1-substitute-inquiry

器件型号:TPS43340-Q1

大家好、TI 支持团队

由于以下产品的交货问题、客户请求为性能相同的产品推荐替换产品。

TPS43340QPHPRQ1

1.请求检查是否有引脚对引脚产品(与性能完全相同)

2.如果没有"引脚对引脚"产品、请检查是否有替代产品

-对于替换产品、可支持高达2通道直流/直流(降压)的产品。

-要进行更换、请检查可能的内置 FET 产品。

3.推荐替代产品时,请确认它是可以立即大规模生产的产品。

输入电压规格:4~40V

请尽快答复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     请查看以下我的答案:

     很抱歉、没有更好的答案、但这是我们产品系列中唯一的宽输入电压4轨 PMIC (2个直流/直流控制器、1个直流/直流转换器、1个 LDO)。  

     2、 即使我们有一个替代方案、瓶颈也不是器件本身、而是金属化所需的特定过程步骤、因为金属化对许多器件来说都是容量不足的。

     3.不幸的是,立即大规模生产的一种替代办法是0。

    谢谢!

    Phil