请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43340-Q1 大家好、TI 支持团队
由于以下产品的交货问题、客户请求为性能相同的产品推荐替换产品。
TPS43340QPHPRQ1
1.请求检查是否有引脚对引脚产品(与性能完全相同)
2.如果没有"引脚对引脚"产品、请检查是否有替代产品
-对于替换产品、可支持高达2通道直流/直流(降压)的产品。
-要进行更换、请检查可能的内置 FET 产品。
3.推荐替代产品时,请确认它是可以立即大规模生产的产品。
输入电压规格:4~40V
请尽快答复。
谢谢。
此致、
mj