This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:与 LM61495一起仿真时出现仿真收敛问题

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7800, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059383/lm7800-simulation-convergence-issues-when-simulating-alongside-lm61495

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件: LM61495

您好!

尝试在 PSpice 上使用 LM7800和 LM61496仿真电路时遇到收敛问题。 起初我以为电路可能有问题、所以我尝试在 同一原理图上模拟 TI 提供的电路。 仿真相当慢、在大约33%的仿真时间内发出收敛错误。 这是 PSpice 项目 project.zip。   仿真是否有问题?

此致、

Ayman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    我将向原理图中的两个器件的所有者发送此请求。  但是、您可能会考虑以下一些想法:

    在任何仿真器中、系统设计通常需要花费一些时间进行仿真。  因此、对于该仿真、这是预期的。  通过在 PSpice 设置中使用 Auto Converge 并将 Speed Level (速度级别)更改为5、可以改善收敛问题。

    另外请记住、您可以移除不必要的电路元件、例如并联电容器和具有完美电压源的保护二极管。 这些电容器(或二极管)不会在仿真中执行任何操作、但它们可能会增加需要解决的矩阵。  当然、如果您将理想的电压源更改为其他电压源、则电容器可能会产生影响、但会缩短仿真时间。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有来自输出窗口的会话日志或错误消息,我可以看到这些消息来了解您遇到的收敛错误?  

    正如 Stephen 提到的、PSPICE 仿真可能需要一些时间才能运行、因为它会考虑原理图中的所有网络和环路。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议将 LM61495 PSPICE 与 LM748分开运行。  

    我会将产品文件夹中提供的 LM61495 PSPICE 瞬态模型修改为所需的应用条件、并单独运行仿真。

    这样、仿真收敛时间会显著缩短。