请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ76PL536EVM-3、
大家好
我使用了基于 BQ76PL536EVM-3板的定制 PCB、因此连接和 SPI 通信正常。
IM 在菊花链配置中使用2个 BQ76PL536A-Q1 (微控制器是主器件、2个 BQ 是从器件)。
我正确寻址两个 IC 我可以正确读取其地址、然后 执行每个 IC 的配置、然后删除每个 IC 的故障和错误寄存器(器件状态0x81)。
最后一步、当我尝试读取电池的电压和温度时、我只能读取每个 BQ 的第一个电池而不是完整的电池组(0x00是其余电池的响应器)
温度、答案是0x00。
我可以 像读取状态器件、故障、错误、地址等那样正确读取其余寄存器。
我不知道再试什么,非常令人沮丧
我在该线程中附加我的配置。
e2e.ti.com/.../CONFIG_5F00_BQs.txt
提前非常感谢!