This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:使用 TPS54227DDAR 替代 TPS54228DR

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54227, TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059423/tps54228-use-tps54227ddar-to-replace-tps54228dr

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件:TPS54227

大家好、

目前,客户的 TPS54228DR 面临着短缺问题,他们希望用 TPS54227DDAR 替换它。 如前所述、区别在于 TPS54227DDAR 具有散热焊盘。

  • 散热焊盘是否在内部连接到 GND 引脚?
  • 如果客户不想更换 PCB、TPS54227DDAR 的散热焊盘能否保持悬空?
  • 如果我们使 TPS54227DDAR 的散热焊盘保持浮动、其功率耗散能力是否与 TPS54228DR 相同?

谢谢!

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nison

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    我们也将通过电子邮件对此进行讨论、以便我们可以继续进行讨论。

    以下是供将来参考的答案:

    请注意、与 TPS54228的 PFM 运行模式相比、TPS54227具有 FCCM、因此与 TPS54228相比、TPS54227在较轻负载下的效率较低。 PFM 的转换点将是电感器电流达到零时、当一半的电感器纹波大于输出电流要求时会发生这种情况。

     

    • 散热焊盘是否在内部连接到 GND 引脚?

      否、它不是、可以保持悬空。 但是、为了提高热性能、建议将散热焊盘连接到 GND。

    • 如果客户不想更换 PCB、TPS54227DDAR 的散热焊盘能否保持悬空?

      是的、它可以保持浮动。 为了实现良好的热性能、建议将散热焊盘连接到 GND。

    • 如果我们使 TPS54227DDAR 的散热焊盘保持浮动、其功率耗散能力是否与 TPS54228DR 相同?

         如果散热焊盘未焊接到电路板上、则 DDA 封装与 D 封装基本相同。 为了实现良好的热性能、建议   将散热焊盘连接到 GND。

    谢谢、

    模块