This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21520:如何防止在加电期间误导通功率 FET?

Guru**** 2767365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059770/faq-ucc21520-how-can-i-prevent-false-turn-on-of-the-power-fet-during-powerup

器件型号:UCC21520

如何防止在加电期间功率 FET 误导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在栅漏极电容与栅源极电容相比较高并且在上电期间出现高 dv/dt 的应用中、通过栅漏极电容器的电流有可能导致功率 FET 误导通。  通常情况下、内部驱动器钳位可防止这种情况发生、但在条件特别严重的系统中、此电流会突破内部驱动器钳位的限制、甚至导致误导通。 虽然这在大多数电路中不是问题、但在某些情况下、例如当功率晶体管具有非常大的 CGD 时、需要使用外部钳位电路。

    发生这种情况的原因

    当栅极驱动器首次上电时、开关节点电压通常已经发生变化、这通常是因为低侧晶体管已经在开关。 开关节点电压的这种变化会转化为高侧功率晶体管上的快速 dVdt、从而导致电流流经晶体管的米勒电容器 CGD。  如图所示  米勒电容与 CGS 之比较大时、该电流需要另一条路径、流经栅极电阻并流入驱动器。 这会导致 Rgate 两端和驱动器内部的电压差、从而可能使栅极电压升高到足以打开功率晶体管。 虽然驱动器通常具有内部钳位电路来防止这种误导通、但功率晶体管上具有高 dVdt 或具有大米勒电容的系统可能会产生过大的电流供内部钳位处理。

     1:寄生电容

    防止误导通

    为了防止这种误导通的可能性、可以实现外部钳位电路、如 图所示  电路添加了一个二极管和 BJT、以便在驱动器关断时提供强下拉电阻、从而钳制任何可能在其他情况下打开功率晶体管的电流。  此钳位的影响如图 3所示、蓝色波形显示 Driver_OUT 电压、红色波形显示 Q2栅极电压。 虚线没有 Q3钳位电路、实线有额外的钳位。  

    图2.  

    图3.  

    参考资料和其他资源