This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:具有电流共享的双输入

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS23754, PMP20859, TPS23730EVM-093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059664/tps23754-dual-input-with-current-sharing

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: UCC29002PMP20859TPS23730EVM-093

尊敬的团队

客户希望使用具有电流共享 IC (ucc29002)的 PD 输入(TPS23754)。  TI 有参考设计?

适用于50W (25+25)应用。 TI 拥有 PMP20859等参考设计或其他电路、可通过认证实现50W 输出功率。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    对于12V 时的2x25W、如果他们希望两个端口都兼容、我认为最简单的做法是使用我们已经向客户证明的 PDS 设计。 我将通过电子邮件将其发送给您。  

    此外、如果他们需要51W 功率、可以考虑使用 TPS23730EVM-093吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、下面是一篇有关功率共享和功率限制的文章:  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt787/slyt787.pdf?ts=1610727386535&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F