This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:第1个 PWM 调光延迟

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059512/lm3409-1st-pwm-dimming-delay

器件型号:LM3409

大家好、

我对 LM3409 PWM 调光有疑问。

在 EN 引脚变为"高电平"后、LM3409开始第一次开关所需的时间比第二次~μ s 开关所需的时间更长。
如果我们使用较低的 PWM 调光频率和较低的占空比、LM3409可能会识别每个开关都是第一次开关、因此在 EN 引脚变为"H"后启动开关需要很长时间。

您能否告诉我为什么第一次开关需要比第二次开关更长的开关启动时间?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    对于低 PWM 频率、应使用 UVLO 或禁用 UVLO。  如果 EN 为低电平、VCC 将放电、当 EN 变为高电平时需要时间恢复。  在这种情况下、应将 UVLO 用于较长的关断时间和较低的 PWM 频率。

    此致、