This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:TPS929120-Q1 GUI 无法连接到 USB2ANY

Guru**** 2521070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059419/tps929120evm-tps929120-q1-gui-can-not-connect-to-usb2any

器件型号:TPS929120EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

  我只有 USB2ANY、而不是 TPS929120CANEVM 和 TPS929120EVM。  

  我设计了一个 CAN-UART trampforming 板。 连接 USB2ANY 和我的产品。  

  但 PC 和 USB2ANY 之间存在连接问题。  

  我尝试单击 左边的连接器上的“()”来连接 USB2ANY。 我还检查了 USB 信号 USB2ANY 的波形--波形是正常的。

  但是 USB2ANY 没有任何响应。

  您是否会帮助检查问题是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广才、

    您是否遵循了《TPS929120EVM 用户指南》中的第3.3节"固件更新"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben  

      没有 自动弹出窗口,我不知道如何手动更新固件 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至 USB2ANY 接口适配器网页(https://www.ti.com/tool/USB2ANY)、向下滚动至"重要文档"部分、然后单击"USB2ANY Explorer 软件"以下载安装文件。 解压 zip 文件、并使用 "USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup" exe 文件安装 USB2ANY Explorer。 安装 USB2ANY Explorer 后、使用 连接到计算机的 USB2ANY 工具打开软件。 请确保在打开 USB2ANY Explorer 时关闭 GUI。 打开资源管理器后、将出现"USB2ANY Firmware Requirement (USB2ANY 固件要求)"提示。 点击"OK"按钮继续。 按照"USB2ANY Firmware Loader (USB2ANY 固件加载程序)"上的说明更新固件。
    将 USB2ANY 固件版本升级到2.8.2.0后、关闭 USB2ANY Explorer 并再次打开 TPS929120EVM GUI。