This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:完全运行的平均时间

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058583/bq4050-average-time-to-full-function

器件型号:BQ4050

您好,专家:

        我想知道 BQ4050的完全运行平均时间的具体实现方式及其原理。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    实现完全功能的平均时间是通过使用恒定电流后跟恒定电压的标准充电来模拟完全时间。原理很简单-它计算充电算法预期流动的总电荷、然后计算每种模式的到达时间 总数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

               我想知道更详细的计算方法。  剩余的充电和放电时间是否通过将剩余电量除以剩余电流来计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    您可以这样做。 这是计算的简化版本。 实际的算法更加复杂。 如果您不喜欢 bq4050提供的值、那么还有许多其他寄存器可以读出。 这有助于用户计算自己的值以满足其需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

            您能否为我提供一个粗略的计算公式、以便更好地了解此函数的实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CV 充电阶段未经调整的粗略计算

    平均满电时间=(FCC -剩余电量)/充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

                是对剩余放电时间的计算、类似于(FCC 剩余容量)/放电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    是的、这是简化的公式。 实际结果更加准确。