This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:LM3414模拟调光模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058898/lm3414-lm3414-analog-dimming-mode

器件型号:LM3414

您好!

你好。  我们的客户正在 模拟调光模式下使用 LM3414集成电路、他希望控制500mA 至30mA 的电流。 使用具有此最小电流(30mA)的此集成电路是否存在任何问题? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我想跟进我的帖子。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    输出电流振幅可通过 IADJ 进行设置、IOUT 可通过输入 PWM 信号(DIM 引脚)进行配置。 建议将输出电流振幅设置为低于350mA。