This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:能否从 VDD 为12伏且输出摆幅为0伏至12伏的 UC1843 PWM 控制器驱动 UCC27611 GaN 栅极驱动器输入(IN+至 GND、IN-连接至 GND)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843, UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059378/ucc27611-can-i-drive-the-ucc27611-gan-gate-driver-inputs-in-to-gnd-with-in--tied-to-gnd-from-a-uc1843-pwm-controller-whose-vdd-is-12-volts-and-whose-output-swing-from-0-volts-to-12-volts

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件:UC1843

您好!

能否使用 UC1843 PWM 控制器的12伏输出驱动 UCC27611 GaN 栅极驱动器的 IN+引脚?  执行此操作时、我会将 UCC27611 IN-引脚连接到 GND。

UCC27611提到其 IN+、IN-低输入阈值和高输入阈值分别为1.1伏和2.05伏。 数据表还提到这些引脚上的绝对最大电压为18伏。

此致、

Ken Aquino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    是的、只要您在至少12V 的电压下运行 UCC27611 VDD。  

    此致、

    Don