This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263:负载压降

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058936/tps65263-voltage-drop-with-load

器件型号:TPS65263

尊敬的 TI 团队:   

问题:

           为什么 TPS65263芯片工作时负载电压会下降?   每个电路的最大负载:150mA。

   原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、雨水  

    1.在哪里可以看到 Vout 下降? 接近 TPS65263还是远端? 在负载增加时、您是否每次都检查 C3和 C4上的电压?  

    2.是否可以发送使用布局进行审查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

        客户告知买了假芯片。 感谢你的答复