This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:输出电压下降期间的 PGOOD 信号响应时间

Guru**** 2812795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TLV809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058774/tps16630-32evm-pgood-signal-response-time-during-output-voltage-goes-down

器件型号:TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1663TLV809

大家好、

我使用 TPS16630 PGOOD 指示器输出作为 PSU PGOOD 信号来驱动3个光电耦合器、以注意系统 PSU 电压输出关闭调节。

根据实验、当54V_EFUSE 电压下降至44VDC 左右时、TPS16630 PGOOD 信号拉低。 但是、PGOOD 设计要求大约为48-50V。

除了将 IC 更改为 TPS26630之外、您是否有方法可以增大 PGOOD 阈值?  

您是否会建议电压检测 IC 能够满足电路要求?  

非常感谢。

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhsiu、

    对于 TPS1663、PGOOD 阈值在内部是固定的、我们无法从外部执行大量操作。 我建议使用外部 监控器 IC 来监控 Vout、并使用其输出进行负载管理和控制。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我现在正在检查 TLV809EB33 (或29)。 但是、我想知道复位引脚灌电流和拉电流是否可以满足我们的要求。  

    规格"建议运行条件"显示最大5mA。 但是、我需要大约10mA 的拉电流。  是否有风险?  

    谢谢你。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhsiu、

    我已将此主题移至 TLV809的团队以回答您的问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhsiu、

    此主题尚未移至  TLV809的团队。 请针对  您在 TLV809上的问题提出单独的 E2E 主题。

    谢谢!

    此致、Rakesh