This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:BQ25120AEVM 不提供 VLDO 输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120AEVM, BQSTUDIO, BQ25120A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058947/bq25120aevm-bq25120aevm-does-not-gives-vldo-output

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25120AEV2400

我正在尝试测试 BQ25120AEVM、以获得具有无线充电源的可穿戴设备。 在测试无线子块之前、我想测试它在 VLDO 网络上是否具有稳定的1.8V 输出。 我连接了微型 USB 电源线,看到 PG LED 亮起,但 VLDO 上没有电压。 如何将其设置为1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devang、  

    在 BQ25120AEVM 上、您需要确保已连接跳线 J5。 这将把 PMID 输出连接到 VINLS 输入。 VINLS 是 LDO 的电源。 J5是否已连接?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    我的连接与您刚才提到的(J5)完全一样、我还能查看什么?  

    ~Devang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devang、  

    之后、您需要将 LDO 电压设置为1.8V、然后在负载开关和 LDO 控制寄存器(0x07)上启用 LDO 输出。 在 BQ25120A 上、默认配置为负载开关并被禁用、因此您需要通过 I2C 对其进行更改。 对于您的设置(1.8V/LDO)、寄存器上的值需要为0xA8。 您可以使用 EV2400和 BQStudio 软件与充电器通信并更改寄存器。 有关更多详细信息、请参阅 BQ25120AEVM 用户指南。  

    《BQ25120A EVM 用户指南》: https://www.ti.com/lit/pdf/sluubq5

    此外、您还可以参阅常见问题解答编译应用手册、其中提供了一些有关如何开始 使用 BQ25120A 的有用信息。  

    BQ2512x 常见问题解答: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaah8

    此致、  

    Arelis G. Guerrero