This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693-ADJ:TIDA-00526中的电阻器网络

Guru**** 2523130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059251/lp38693-adj-resistor-network-in-tida-00526

器件型号:LP38693-ADJ

"使用 LDO 进行 LED 控制和亮度匹配"中的设计添加了电阻分压器 R1和 R2、以将 R3上的电压增加到2V。  与简单地将 ADJ 连接到 R3并在 R3上设计1.25V 压降相比、这有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将 R3电阻器直接连接到调节引脚不会出现直接问题。 我相信本应用手册的作者刚刚从数据表中直接复制了建议的工作条件。 除了在通过 LED 推送任何更高电流时可能有更多的电阻器尺寸选择外、专门针对应用并没有真正的优势。

    此致、

    John