This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:1MHz SiC 栅极驱动器查询和电流升压器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC5870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058943/ucc21750-1-mhz-sic-gate-driver-inquiry-and-current-booster

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC5870-Q1

我想将电流升压器与 UCC21750配合使用。 有人可以推荐合适的电流升压器吗?  

我将在 1MHz 开关频率下对 SiC MOSFET www.onsemi.com/.../nvh4l015n065sc1-d.pdf 进行开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minh、  

    基于 SiC FET 的 QG、我认为您不需要此处的电流升压器、除非您计划在极高温度下操作系统 ATR 或以其他方式受到限制。

    在您的另一个线程中、我记得估算热性能、这很好。  

    我可以建议一些 p/ns、但您正在寻找什么电流、为什么? UCC21750的驱动强度非常适合用于驱动 Qg=280nC SiC FET

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    我们设计的转换器运行在80 C 的环境中、因此、如果可能、我们希望使用电流放大器/升压器来减轻栅极驱动器的一些应力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minh、  

    我们推荐的 BJT 两人一组出售、如鞋子、只需注意 IV 等级

    例如、我现在使用的是以下内容、

    PHPT60410NYX ->额定电流为10A 的 NPN

    PHPT60410PYX - 10A 额定 PNP

    我们有一个采用 ISO5852S 的参考设计、该设计使用缓冲器、 并使用低于(不过额定电流为8A)的两个 bjts。  

    MJD44H11RLG

    MJD45H11RLG

    由于这是为了研究目的、我可能还建议在缓冲器顶部使用一个 Nch FET、而不是一个 NPN、可能//两者都使用。  

    但是请注意、除非您不关心软关断功能、否则下拉器件不能是 PMOS。 升压器软关断需要 BJT、因为随后根据 β 因数对电流进行了良好控制。  

    另请注意,不要为您的缓冲器构建逆变器,因为它会破坏 DESAT /米勒钳位功能。  

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的澄清。 TI 是否销售我可以在此处使用的商业电流升压器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、我们不提供这样的助力器、我也不知道有任何其他公司提供这种产品。  

    大额定电流决定了这些基本上是分立式 FET/BJT。

    如果您想要超高电流额定值+高集成度、另一个选择是 UCC5870-Q1、它具有30A 的额定电流、尽管这是一种用于您的应用的超限器件、我认为升压器更适合实现高电流额定值。  

    最好

    Dimitri