This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:使用 TPS650250为 AM335X 供电

Guru**** 2503115 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059131/tps650250-powering-am335x-with-tps650250

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件:AM3358

客户正在评估适用于 AM3358的 TPS650250、但我们在数据表和 SLVU731B 中发现了一个棘手的问题。 ENABLE 的 VIL 最大值为0.4V、但我们发现、即使在 SYS_EN=0V 时没有 D2、EN3.3也应~0.6V。  它无法满足0.4V 阈值。