This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:运行模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059333/bq25713-operational-mode

器件型号:BQ25713

器件是否有一个可读的寄存器并显示降压/升压的工作模式?  (例如、降压/升压、OTG 降压。OTG 升压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不幸的是、不是真的。 但是、您始终可以执行 VBUS 和 VBAT/VSYS 的 ADC 以查看正在发生的情况。 如果 VBUS > VBAT/VSYS、则处于降压模式。 如果 VBUS < VBAT/VSYS、那么它处于升压模式。

     ChargerStatus 寄存器的"IN_OTG"位可用于标识器件是否处于 OTG 中。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”