This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:请检查它#39是否适用于 DDR4解决方案应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, TPS6521815, TPS65218, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059021/tps6521855-please-check-if-it-s-suitable-for-ddr4-solution-application

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件: SK-AM64TPS65218TPS51206TPS6521815

您好 TI。

客户想要澄清一个问题。

TPS6521855用于 SK-AM64 EVM、如下所示。

是否可以将 TPS6521855与 DDR4配合使用而不是 LPDDR4?  

如果 DDR4具有更好的性能、则客户会考虑使用 DDR4。

如果这不足以支持 DDR4、建议将其用于 DDR4设计。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的支持! TPS6521855经过预编程、可支持 LPDDR4所需的电压。 客户可以使用具有 DDR4的两个 PMIC 解决方案、但必须将 TPS65218x PMIC 上的 DCDC1电压从1.1V 重新编程到1.2V。 这可以通过 TPS6521815来实现、该器件附带一个空白 EEPROM、供客户对其进行编程并满足应用要求。 对于原型设计、在将器件焊接到电路板上之前、他们可以使用编程 BoosterPack 对 TPS6521815 PMIC 进行重新编程。 在生产过程中、他们很可能需要与 Arrow (TI 认可的经销商)合作进行编程、以订购具有自定义配置的 TPS6521818 PMIC、该配置将反映除 DCDC1输出电压之外的大多数 TPS6521855配置。 对于其他电压、TPS65218 PMIC 上的 DCDC4提供的2.5V 电压可用于为 VPP 供电、而 TPS51206等分立式电压可用于 VTT。  

    尽管两个 PMIC 解决   方案因可支持多个外设的电源轨数量而具有优势、但我还想重点介绍一下我们用于 AM64x 处理器和 DDR4存储器的单个 PMIC 解决方案。 这是此处理器最优化的电源解决方案、因为它具有多种优势、包括成本、尺寸、更好的热性能以及可用于支持 DDR4和 LPDDR4的方框图。 此外、它在实验室中针对电源、定序、欠压和故障条件进行了广泛测试。 您可以在以下链接中找到更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slvaes0/slvaes0.pdf

    谢谢、

    Brenda