This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:充电引脚指示错误

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058789/bq24092-wrong-charge-pin-indication

器件型号:BQ24092

尊敬的所有人:

我们的应用中、所有组件均由 BQ 的 OUT 引脚供电。 换句话说、当对5VBUS_USB 施加5V 电压时、电路板被唤醒、BQ 开始为电池充电。

在这种情况下、安装 R117时、可能会发生这样的情况:将电路板连接到5V 电源、我们得到 CHG\线路变为高电平。

移除 R117、似乎不再发生这种情况。 
此组件安装不正确可能是导致此行为的原因? 
 

在我们的电路板上、引脚1上安装 了一个10uF 电容器、而不是 DS 中建议的1uF 电容器、此外、该电容器 由一个 PTC 串联供电  

数据表第9页报告了:

μF 可选电容–ESD 0.22 μ F、该电容有什么作用吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    看起来原理图没有上传。 您能否再次尝试共享它。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ24092-MM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5543.BQ24092-MM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     我在原理图上看不到 R117。

    CHG 引脚仅在第一个充电周期内处于低电平(LED 亮起)、一旦达到终止阈值、无论充电电流的终止是启用还是禁用、CHG 引脚都会关闭。 有关更多信息、请参阅 d/s 的9.3.8和9.3.9

    您能否分享一些显示在、OUT、TS、/CHG 中的波形?

    此致、

    Nick