This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673-5.0EVAL:我们能否更改 LM2673-5.0EVAL 开发套件上的输出电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2673, TPSM63603, TPSM63606, LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058963/lm2673-5-0eval-can-we-change-the-output-voltage-on-lm2673-5-0eval-devkit

器件型号:LM2673-5.0EVAL

大家好。
我们将使用具有可调输出和限流选项的 LM2673降压转换器进行实验。

我注意到该评估套件: LM2673-5.0EVAL

不确定该 Devkit 是否附带具有固定输出(3.3V、5V 或12V)的 LM2673、或者我们是否可以通过 Devkit 上的电阻器 R1和 R2设置输出电压?

可以帮帮我吗? 此外、Mouser DigiKey 的套件似乎缺货。 我们可以直接从 TI 购买吗?

提前感谢。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Devkit 上电阻器 R1、R2、R3的占用空间是多少? 是1206还是0603、0805…… ?

    我们需要替换它们并在其中放置一些其他值、以便定义输出电压和电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以将 EVM 用于 ADJ 和固定版本。

    您可以从 TI 网页购买此器件的 EVM。

    不确定这些电阻器使用的封装尺寸。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上 Frank 提到的内容...查看图片、评估板似乎装配了固定输出选项(5V)、R1电阻器断开、R2填充了0欧姆、以将反馈连接到输出。  

    您需要将 IC 换成可调版本。  

    R 封装看起来像1206、这对于20年以上的器件来说是可以理解的...如 Frank 提到的、可以从 TI store 订购电路板。 以下是一个链接: https://www.ti.com/tool/LM2673-5.0EVAL

    如果您正在寻找一款简单的稳压器、我建议您查看不同电流选项中的新模块:

    TPSM63603

    TPSM63606  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的快速反馈和有用信息。

    我们基本上对降压转换器感兴趣、它将在12V 至24V 的输入电压范围内为我们提供10.1V 输出。 此外、 重要的是、我们希望能够使用外部电阻器限制负载电流、这样当达到限流电流时、电路不会中断、而只是继续向负载提供限流、即使负载需要也是如此 更多.

    从我看到的情况来看、TPSM63603缺货、TPSM63603和 TPSM63606都无法调节电流限制。

    是否有任何其他模块、最好是提供开发套件、以便我们可以快速评估它、我们可以考虑这些模块?

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、  

    通常、模块在内部具有预设的电流限制、不可调节。

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deni!

    LM2673可以通过 Devkit 上的电阻器 R3在外部设置电流限制。 这就是我们喜欢它的原因。

    您说该器件已使用20多年。 是否仍然建议用于新设计、或者是否有一些建议的替代器件可能会限制电流?

    谢谢、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM22673具有可调节电流限制、比 LM2673更现代。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Franck!

    我看到 LM22673EVAL 评估套件 现已推出。 我们能否使用电阻器 R1/R2和 R3来设置输出电压和电流限制?

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是;请参阅用户指南。

    谢谢