器件型号:LM2673-5.0EVAL
大家好。
我们将使用具有可调输出和限流选项的 LM2673降压转换器进行实验。
我注意到该评估套件: LM2673-5.0EVAL
不确定该 Devkit 是否附带具有固定输出(3.3V、5V 或12V)的 LM2673、或者我们是否可以通过 Devkit 上的电阻器 R1和 R2设置输出电压?
可以帮帮我吗? 此外、Mouser 和 DigiKey 的套件似乎缺货。 我们可以直接从 TI 购买吗?
提前感谢。
此致、
博扬。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LM2673-5.0EVAL
大家好。
我们将使用具有可调输出和限流选项的 LM2673降压转换器进行实验。
我注意到该评估套件: LM2673-5.0EVAL
不确定该 Devkit 是否附带具有固定输出(3.3V、5V 或12V)的 LM2673、或者我们是否可以通过 Devkit 上的电阻器 R1和 R2设置输出电压?
可以帮帮我吗? 此外、Mouser 和 DigiKey 的套件似乎缺货。 我们可以直接从 TI 购买吗?
提前感谢。
此致、
博扬。
再加上 Frank 提到的内容...查看图片、评估板似乎装配了固定输出选项(5V)、R1电阻器断开、R2填充了0欧姆、以将反馈连接到输出。
您需要将 IC 换成可调版本。
R 封装看起来像1206、这对于20年以上的器件来说是可以理解的...如 Frank 提到的、可以从 TI store 订购电路板。 以下是一个链接: https://www.ti.com/tool/LM2673-5.0EVAL
如果您正在寻找一款简单的稳压器、我建议您查看不同电流选项中的新模块:
TPSM63603
TPSM63606
此致、
Denislav
感谢大家的快速反馈和有用信息。
我们基本上对降压转换器感兴趣、它将在12V 至24V 的输入电压范围内为我们提供10.1V 输出。 此外、 重要的是、我们希望能够使用外部电阻器限制负载电流、这样当达到限流电流时、电路不会中断、而只是继续向负载提供限流、即使负载需要也是如此 更多.
从我看到的情况来看、TPSM63603缺货、TPSM63603和 TPSM63606都无法调节电流限制。
是否有任何其他模块、最好是提供开发套件、以便我们可以快速评估它、我们可以考虑这些模块?
此致、
博扬。
非常感谢 Franck!
我看到 LM22673EVAL 评估套件 现已推出。 我们能否使用电阻器 R1/R2和 R3来设置输出电压和电流限制?
此致、
博扬。