This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:作为替代部件的 TPS40211

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058817/tps40210-q1-tps40211-as-an-alternative-part

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210TPS40211

您好!

  只需调整反馈网络、即可将 TPS40211用作 TPS40210的替代器件、还是因为它用于电流控制、我们必须预期任何其他调节行为?

在数据表中、"3描述"被称为"   两个部件之间的主要差异是 误差放大器调节 FB 引脚时所使用的基准电压。" 在7.3.12中、"TPS40210  和 TPS40211之间的唯一差异是基准电压"

您能否确认此器件之间的调节行为和其他所有内容是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 从两个器件的数据表(表6.5、第5页)的电气特性表中可以看出、唯一的差异是反馈基准电压、因此您可以使用 TPS40211作为替代器件。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、
    Em