This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如何将电池充电完成率提高90%?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059092/bq24610-how-to-change-battery-charging-complete-90

器件型号:BQ24610

充电器 IC:BQ24610

电池:8.4V (正常726V)/14.7A。 (2S3P。 INR21700)

如果充电量高达90%、我希望电池完成充电并 完成充电- LED 点亮。

Viset2:1.4A

如果 Viset2:1.4A,→如果充电0.9C,它是否处于 charing-complete 状态?

如果 Viset2:1.4A,它是 SAT1:0/STAT2:1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池达到所需的调节电压时、BQ24610将保持恒流模式。 然后、它将进入恒压模式并开始降低充电电流。 如数据表中所示、"当 VTTC 有效时、当 VFB 引脚上的电压高于 VRECH 阈值且充电电流低于 ITERM 阈值时会检测到终止。" 当检测到终止时、充电电流将停止。

    当您尝试终止时、电池电压是多少? 您还设置了什么充电电压调节?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。