请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 充电器 IC:BQ24610
电池:8.4V (正常726V)/14.7A。 (2S3P。 INR21700)
如果充电量高达90%、我希望电池完成充电并 完成充电- LED 点亮。


Viset2:1.4A

如果 Viset2:1.4A,→如果充电0.9C,它是否处于 charing-complete 状态?
如果 Viset2:1.4A,它是 SAT1:0/STAT2:1吗?