This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:外部电压固定源至 Coff

Guru**** 2537470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059075/lm3409-external-voltage-fixed-source-to-coff

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92515

大家好、

LM3409应用 COT 控制、因此当 LM3409启用且 Vout = 0V 时、如果 Vout < 1.24V、COFF 电容器充电时间持续时间将大于 TOFF (最大值) 300us。

为了避免这种情况、是否可以向 Coff 提供外部电压固定源?

我要做的是与 TPS92515数据表8.3.3关计时器提到的相同。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的、这可以通过外部电压源和关断电阻器来实现。  只需注意、随着输出电压的变化、电流纹波将不会恒定。

    此致、