This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856-Q1:300W DC/DC 转换器、此转换器用于汽车级辅助电源应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2856-Q1, UC2825A-EP, UCC28220-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059168/uc2856-q1-300-w-dc-dc-converter-for-auxiliary-power-applications-with-automotive-rating

器件型号:UC2856-Q1
主题中讨论的其他器件: UC2825A-EPUCC28220-Q1

尊敬的 TI 团队:

对于110V_nom (±40%)输入直流和24V (300W)输出直流/直流转换 器、WEBENCH 建议仅使用控制器 IC 不具有汽车额定值的 LLC 拓扑。 我对采用正向或推挽式拓扑感兴趣 、但这次 WEBENCH 没有设计表明可用设计的最大输出功率为120W。 对此问题有任何建议? 由于我假设我应该能够使用大多数正向或推挽控制   器、例如 UC2856-Q1、UC2825A-EP、UCC28220-Q1。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suheyl、

    WEBENCH 并不完美。  我注意到大多数汽车设计的最大输入电压为40V。  因此、请尝试将"36V"或"40V"作为 VMAX、以获得 LLC 以外的其他建议。  此外、您还可以尝试在 WEBENCH 上寻找交流/直流解决方案。   交流/直流设计通常将 VMAX 远高于40V。  当然、从任何交流/直流设计中忽略输入整流器、但要考虑控制器。  最后、使用手动搜索方法: 在 TI.com 中、单击产品>电源管理>交流/直流和直流/直流开关稳压器> PWM 控制器、查看 TI 的正向和推挽控制器产品系列。

    祝您好运、感谢您考虑使用 TI 的产品。

    此致

    Eric