This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:Vin=5V 且 Vout=-1.8V 时的效率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058660/lm27762-efficiency-at-vin-5v-and-vout--1-8v

器件型号:LM27762

大家好、

您能否在 Vin=5V 和 Vout=-1.8V 时提供 LM27762效率数据?

D/S 未提供 Vout=-1.8V 效率图。

此外、Webench 看起来不适用于 LM27762。  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我们没有这些条件的数据。 我将对其进行测量、并在下周之前提供给您。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-San:

    好的、感谢您的效率测量。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    请在下方找到5V 输入电压至-1.8V 输出电压的效率数据请求。

    LM27762 5V VIN to -1.8V Vout

    此致、

    瓦伦