This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:EOL-2028

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059116/tps3808-eol-2028

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件:TPS3899

下午好!

我在其中一个电路板中使用 TPS3808G33DBVT、该电路板也计划用于其他产品。 但我收到了停产团队的反馈、认为此组件存在停产问题(2028)

我们的 IC 至少需要7年的可用性、并且此 IC 的估计 EOL 为2028。 您是否认为您可以为我检查此问题、如果是、您是否可以建议使用另一个组件来替换此问题?  

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件上未计划 EOL。 您能否分享您在何处获得有关 EOL 的信息?  

    如果您对较新的产品感兴趣、请查看 TPS3899、它的性能也得到了大幅提升  

    -希坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从我的 EOL 团队那里获得了这些信息、我将与他们联系、并提供您的意见。  

    谢谢。