This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:使用寿命

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058812/tps22990-life-time

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22998

下午好!

我在 其中一个电路板中使用 TPS22990、该电路板也计划用于其他产品。 但是、我收到了停产团队的反馈、认为此组件存在停产问题。  

我们的 IC 至少需要7年的可用性、而此 IC 的估计 EOL 为2027。 您是否认为您可以为我检查此问题、如果是、您是否可以建议使用另一个组件来替换此问题?  

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    没有计划将 TPS22990停产。  有一个新的10A 负载开关即将发布、即 TPS22998;但这并不意味着 TPS22990将进入 EOL 状态。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin 是我的错、我开了一个错误的器件型号的 TT。 我将打开另一个包含正确部件的 TT。 右侧部件是 TPS3808G33DBVT。